This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:MCASP_Audio_evmK2G_c66ExampleProject 无输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669654/rtos-66ak2g02-no-output-for-mcasp_audio_evmk2g_c66exampleproject

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在运行一个示例项目 MCASP_Audio_evmK2G_c66ExampleProject、 该项目在 C:\ti\pdk_k2g_1_0_8\packages\MyExampleProjects\MyExampleProjects. 我正在我的系统中播放 MP3文件、并将其馈送到 K2G GP EVM 板的线路输入。 根据项目、我应该能够从电路板的线路上获得相同的音频。 但该端口上没有任何内容。 我不熟悉 CCS 和 RTOS。

如何进行调试?

如何确保音频数据到达 ADC、音频编解码器、McASP、DAC 等?

当我在 McASP 上打印缓冲区数据时、它只为零。  

我正在 CCS7中尝试、PDK 版本为 pdk_k2g_1_0_8。 RTOS 版本为 processor_sdk_rtos_k2g_4_02_00_09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saseendranath、

    我们会在每个 SDK 版本之前测试示例/测试、因此如果您尚未修改代码中的任何配置、软件不太可能出现问题。 您能否将示波器探头放在 framesync、位时钟上,并在 EVM 的测试点上放置探头时看到信号是否在那里?
    您能否确认在使用基板示例时未使用音频子卡。 您是否尝试使用较短的立体声电缆并重试过?

    您能否在 audioSample_io.c 内的 memcpy 处设置一个断点、并检查 RX 缓冲区中是否有值以及它们是否在变化。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我使用的是音频子卡。 如果没有子卡、则工作正常。
    我检查了 RX 缓冲器中的值、它正在变化。
    谢谢