This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:ISP 和视频端口的软件支持

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668218/linux-tms320dm8148-software-support-for-isp-and-video-port

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我们尝试为以下应用选择一个平台

 - CMOS 传感器输入

 - BT656输入

-模拟视频支持(TVP)

- H.264编码

我想了解哪个软件包更适合支持上述用例。

IPNC 是否在软件中支持 TVP/BT656。  IPNC/DVR 之外的其他内容。 还有哪些其他软件选项可支持上述所有接口。

除 DM8148之外、还有其他支持 ISP、视频解码器和 H.264的处理器需要我们查看。

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    IPNC 是唯一一个通过 ISS 支持 CMOS 摄像头输入的器件。 因此、如果您需要通过 ISS 进行输入、则没有其他选项。
    IPNC 还支持通过 VIP 的其他输入。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您能否给我指出已测试 ISS 和视频输入端口(TVP 解码器)支持的参考平台和软件版本详细信息。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    您对哪些参考平台同时支持 ISS 和视频端口有什么想法吗?

    我们需要在此基础上测试 IPNC。 当前的 IPNC RDK 支持 DM8127和 DM38x CSK 套件。
    以上两种参考硬件不支持视频端口。

    如果您将我们指向正确的平台、那将会很有帮助。

    感谢你的帮助。

    谢谢、
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    您所指的是哪个视频端口? 是输入还是输出?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、brijesh、

    我指的是视频输入端口。 我们需要连接 BT656源和模拟视频输入(通过 TVP 解码器)、但摄像机除外。

    谢谢、
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    遗憾的是、没有使用两个端口的现有用例、但您可以轻松创建。 支持这两个端口。

    Rgds、

    Brijesh