This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0025:HIPERFACE/DSL 和 EnDat 2.1/2.2平台

Guru**** 2573545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669884/tidep0025-hiperface-dsl-and-endat-2-1-2-2-platform

器件型号:TIDEP0025

正在寻找 HIPERFACE、HIPERFACE DSL、EnDat22、EnDat21的平台。

在 TI 网站上、我找到了支持 EnDat22的 TIDEP0025。 TI 是否提供支持以下所有接口的设计:HIPERFACE、HIPERFACE DSL、EnDat22、EnDat21

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    从 Sitara 的角度来看、我们将工业驱动器封装(驱动器封装)作为 RTOS 处理器 SDK (RTOS Proc SDK)的附加组件。

    这两个软件包在我们的 AM437x IDK (IDK 工具文件夹)板上运行。

    以下是工业驱动器软件包的用户指南: 驱动器软件包用户指南 ,软件包中包含以下诊断程序:

    据我所知、我们没有任何显示到 AM437x 的 HIPERFACE 连接的内容。 我正在与开发团队核实、如果我错了、我会告诉您。

    上述 TI 设计是在创建当前 RTOS SDK 和驱动器包之前编写的。 因此,其中的信息对描述我们的编码器实施非常有用,但是,《工业驱动器软件包用户指南》是复制我们当前诊断的最佳来源。


    在 C2000端、它们已验证了 EnDat22、 EnDat21、BiSS-C、Tamagawa 和 SSI 的绝对编码器主站。

    在未来的器件预计明年将淘汰之前、C2000上不提供 HiperfacDSL 主器件。

    Jason Reeder