This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否可以通过 XMC MPAX 重新映射保留的逻辑存储器位置?

Guru**** 2964460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669400/tms320c6678-can-i-remap-reserved-logical-memory-location-by-xmc-mpax

器件型号:TMS320C6678

您好!

电路板上有4GB DDR3、因此我想重新映射一些保留的逻辑存储器区域(例如、将0x5000_0000重新映射到0x8_8000_0000)以访问外部存储器、是否可以使用 MPAX 重新映射它们?

谢谢、

Snaku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、但我看到了这篇文章  (https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/408544)、Titus 说:"您无法在'保留存储器位置'上访问或运行程序、您会遇到 CPU 挂起、仿真器挂起等意外行为。" 这是否意味着即使重新映射了保留的存储器位置、也无法访问保留的存储器位置?

    我尝试将一些保留的逻辑存储器区域重新映射到 DDR3物理存储器空间、我可以毫无问题地访问它们、但有一个区域(即0x0400_0000 ~ 0x07FF_FFFF)会在我访问它时生成异常、错误消息如下所示:

    发生外部异常。 MEXPFLAG[3]= 0x8000000。

    事件127:0x01C00000 - 0x07FFFFFF 之间全局配置空间的 EMC_BUSERR 总线错误中断

    检测到 CFG 写入状态错误

    XID (事务 ID)= 13.

    寻址错误

    NRP=0x8107b6、NTSR=0x1400d、IRP=0x0、ITSR=0x0、TSCH=0xA、 TSCL=0xc5af2a62

    B3=0x810ac4、A4=0x0、B4=0x800000、B14=0x8251d0、B15=0x819760

    在一个地方发生的例外不能安全地返回!

    它是否由 MPU 或其他模块进行保护?

    谢谢、

    Snaku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 MPAX 无法转换0x0400_0000逻辑地址的原因、此 wiki 介绍了 XMC MPAX 无法转换0x0000_0000 - 0x0BFF_FFFF 存储器区域。

    processors.wiki.ti.com/.../MemoryProtectionOnKeystoneDevices

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通常使用 MPAX 将 MSMC 的一部分映射到不同的缓存设置、或将 DDR 分段到多个区域、并使用相同的逻辑地址为每个内核映射这些 DDR。 如果有足够的32位地址、我们没有尝试将其映射到像0x5000_0000这样的保留地址。 如果您有用例、您可以尝试。

    此致、Eric