This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:电路板未启动

Guru**** 2960970 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669521/am3359-board-is-not-booting

器件型号:AM3359

各位专家、您好!

将3V3连接到 AIN4引脚后、我的定制(AM3359)板不会引导。

如果我将3V3连接到 AIN4,为什么它不启动? 之后、我才意识到 AIN 引脚支持1V8。

我想知道为什么它不能启动这种情况、当我将3V3连接到 AIN4时、AM3359芯片消失了。

不想用我的另一个定制板尝试样片。

您能帮我理解这个问题吗?

这是我们的定制设计造成的、或者 BeagleBone Black 板中也会出现相同的问题。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您已损坏处理器。 ADC 输入接受高达1.8V 的电压。 您必须更换 AM335x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀。 :(
    感谢 Biser 的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    其他引脚如何? 即使我们连接到其他1V8支持的引脚,处理器也可能会损坏?
    例如:
    如果我们在任何支持3V3的 GPIO 引脚上提供5V 电压,那么处理器会再次受损?
    我们需要在生产和测试团队中确保这些事情。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它将损坏。 阅读 AM335x 数据表 Rev. J 的第5.1节。查看参数"所有 IO 引脚上的稳态最大电压"和表后面的注8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。