This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB CPPI DMA 文档

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668517/am3352-usb-cppi-dma-documentation

器件型号:AM3352

我在 AM3352上使用 USB、我需要一些有关 USB CPPI DMA 的更详细的信息。 我有 spruh73p.pdf、我需要澄清以下两个方面:

  1. 链接 RAM 中存储的信息的详细结构、第16.2.9.4节。 有一个信息、每个描述符至少需要4个字节。 您能给我详细的信息吗?
  2. 发送 DMA 状态寄存器在哪里、第16.2.9.1.1节? 在某个地方应该有30个 TX DMA 状态寄存器、但我没有找到它们的位置。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 TRM 中记录的内容之外、对 USB 寄存器集的访问不公开、因为它需要与 IP 所有者签订特殊的 NDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的反馈。 在本例中、谁是 IP 所有者、我们是否可以签署此特殊 NDA 以继续?

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移动到电子邮件。