This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:通过 I2C 连接多个器件

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669750/rtos-tda2p-acd-multiple-devices-connected-over-i2c

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们计划在基于 TDA2P 的定制电路板中使用通过 I2C 连接的多个器件。   Processor SDK 3.2中是否提供了用于相同操作的任何示例/文档。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    VISION SDK 使用板模块为 TI EVM 上的各种器件执行必要的 I2C 配置。 电路板模块在此定义: \ti_component-\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti_drv\VPS\include\boards。
    来源如下: \ti_component-\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\drv\VPS\src\boards\src。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rishabh、我将介绍这些文件。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    TDA2P 上的 I2C 支持多从器件(通过从器件地址)、例如、我们使用 I2C 的一个实例在 SRV 用例中控制多个摄像头模块。

    请确保您计划放置在总线上的每个从器件的地址是唯一的。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    对于 ISS 用例、Vision SDK 不使用板模块。 相反、它使用 VISION SDK 中的平台文件来确定传感器的 i2c 实例和 i2c 地址。

    Rgds、
    Brijesh