This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA77P:DS90UB921对 DS90UB948 I2S 通道

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669589/linux-dra77p-ds90ub921-pair-ds90ub948-i2s-channel

器件型号:DRA77P

工具/软件:Linux

大家好

我们将 DS921用于 J6上的24位 RGB、将 DS948用于 LVDS 显示、

我们当前需要一个用于 PWM 输入的通道,似乎只有 I2S 通道可用,

因此、我们在 DS921中使用 GPO7_I2S_WC、在 DS948中使用 GPO7_I2S_WC

我们的24K PWM 可以进入 DS921 GPO7、而 DS928中的 GPO7无法获得输出

我想知道,

如果 ds921 I2S 通道可以与 DS948 I2S 通道配对? 如果只有 I2S WC 信号可用,这是否起作用?

如果此解决方案可以正常工作,如何设置 i2c 寄存器?

如果此解决方案无法正常工作,是否有其他方法可以将24k 信号输出传输到 DS948?

我们注意到 DS948可以支持4通道 I2S,这两个芯片是否具有用于 I2S WC 通道的相同时隙 ID?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    我们使其正常工作
    作为参考,这里是948 reg set
    # i2cdump -y 4 -f 0x2C
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:58 04 2a 4c fe 1e 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 X?* L???
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 2b 19 09 0.......... ?..+??
    20:00 43 4a 20 08 00 83 84 00 00 80 00 00 00 00 .CJ??????。。
    30:00 00 90 25 01 00 88 00 00 03 20 e0 23 00 ...?%?...? ?#。
    40:` 03 00 60 88 00 0f 60 00 08 00 63 00 C?????`??????????????????????????
    50:03 10 00 01 80 00 00 00 00 7f 20 00 00 00 00 00 00 00???????? …
    60:00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……?…
    70:00 00 00 07 08 00 00 00 00 00 00 40 02 00 00 00 ...??? @?...
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0:00 00 7d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00。。。
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0:00 00 00 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?。
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:5F 55 42 39 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB948 .........
    编号

    无论如何都谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、雄伟、

    很高兴您解决了该问题、并感谢您的分享。

    此致、
    Yordan