This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:DDR 速度调节

Guru**** 2931590 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669511/am3358-ddr-speed-adjustment

器件型号:AM3358

团队、

这里是一个紧急问题。 我的客户即将使用基于 AM3358的产品投入生产、但他们遇到了一个小问题。 在不详细介绍的情况下、问题归结为:

数据表提到最小 DDR 速度约为300MHz、最大值为400MHz。 但是、我们在文档中没有找到说明如何实际调整 DDR 时钟速度的说明。  

您能否调整 PLL 设置以将 DDR 速度降至400MHz 以下? 如果是、如何操作?

谢谢、

Brian