This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:H.264编码问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668999/am5728-h-264-encoding-questions

器件型号:AM5728

您好!

我们在设计中使用的是 AM5728。 我们将使用 AM5728进行视频处理(H.264编码/解码)。我们将为此使用 gstreamer 插件。

i)我想了解 H.264编码器支持的视频输入格式。

II)是否支持 YUV 4:2:2格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ducatih264enc 支持4:2:0 NV12格式、ducatih264dec 也是如此。
    我们有 VPE 等元素,可以执行 CSC 422->420。
    还有一个软件元素、如视频转换。
    有关更多信息、请查看 h264编码/解码用户指南。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有疑问、请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭主题。

    BR
    玛格丽塔