This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:SD DAC 视频输出

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669507/tms320dm8168-sd-dac-video-output

器件型号:TMS320DM8168

您好!

TI DM 8168具有以下输出视频接口:

  1. HDMI/DVO1

  2. DVO2

  3. HDCOMP

  4. SD

根据我们的要求、我们需要3个不同的输出视频。 我们可以驱动有关 DVO1和 DVO2的两个视频。 我们能否在 SD VENC 上驱动第三个视频(NTSC/PAL)?

SD VENC 是否与任何其他接口(如 HDMI 与 DVO1连接)连接?

此致、

Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    是的、您可以将 SD VENC 用于第三个 NTSC/PAL 输出。  请注意、SD VENC 不能与任何其他 VENC 绑定。

    此致、

    Brijesh