This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:SPI 上的 I2S 协议

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668883/linux-am3358-i2s-protocol-on-spi

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好,

我设计了一个采用 AM3358的定制板、类似于 AM335x 通用 EVM。

现在我要求在 SPI0上写入 I2S 协议。

请有人尽早帮助我。

此致

MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、软件开发超出了此论坛的支持范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我不明白你的意思。

    我们可以在 McASP0上使用 I2S 协议、而 TI SDK 中已经提供了该协议。 现在、我的问题是如何在 MCSPI 上配置它。

    此致

    MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Madhu GANDEPALLI"]现在我要求在 SPI0上编写 I2S 协议。

    这是您发布的内容。 此外、您还为此打开了另一个线程、因此我现在将关闭这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,

    我并不是说这里的软件团队必须帮助我开发代码。 我希望软件团队帮助我了解 TI Linux 中的可行性和任何可用驱动程序、而我并不是这些驱动程序的软件团队。

    我没有打开其他线程来解决类似的问题。


    此致
    MAD_HU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara 处理器 Linux SDK 中没有可通过 SPI 传输 I2S 的现成软件解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您提供信息。


    此致
    MAD_HU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 MSP430应用手册介绍了如何使用2个 SPI 执行 I2S。
    www.ti.com/.../slaa449a.pdf

    但也存在一些限制、例如16位 L/R 通道。  

    您可以看看这个概念。  但必须自行对代码进行正确处理。