This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:EtherNet/IP 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669373/processor-sdk-am335x-ethernet-ip-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TLK110、 TPS65910

早上好、
我们希望开发 SPI-EtherNet/IP 接口。
我们对工作温度的需求为-40  85°C
那么、我们认为我们的解决方案可能是 Sitara AM335x 产品、但您能帮我们选择最适合我们的 AM335x 吗?
我们还必须拥有有关 EtherNet/IP 的所有可用文档、以实现正确的硬件设计以及 EtherNet/IP 代码示例。
然后我们还想购买评估板来执行第一个测试:是否有合适的评估板?
-是否还可以实现 SPI-EtherCAT 接口?
-是否还需要 TLK110和 TPS65910?
谢谢、
此致