This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3358:在处理器之前为 SD 卡供电

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669486/am3358-powering-sd-card-before-processor

器件型号:AM3358

在微处理器通电或完全通电之前、为 SD 卡或 UART 接口加电是否存在任何问题? 有哪些折衷?SD 卡 MMC0和 UART 通过 VDDSHV4=VDDSHV6=3.3V_SupplyB 供电。 为 SD 卡供电的电源位于3.3V_supplyA 上。 可能会在上电完全通电或完全通电之前出现3.3V_supplyA。

谢谢、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是严格禁止的。 在所有电源完全上升并稳定之前、不应向器件 I/O 引脚施加电压。 不符合标准可能会导致器件永久损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑的很好! 谢谢