This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5535:使用计时器中断使 LED 闪烁

Guru**** 2964270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668255/compiler-tms320c5535-blinking-a-led-using-timer-interrupt

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有 C5535 eZdsp 电路板、我将尝试对其进行设置以执行一项简单的任务。 我使用 code composer studio v4程序。 任务是:“使用计时器中断闪烁 LED。 因此,我必须通过打开/关闭 LED 来获得矩形信号 。”  我不知道我需要哪些库。

我需要一个 C 语言的程序示例来完成此任务。

非常感谢!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大卫杜夫,

    您可以在以下位置找到包含 LED 闪烁示例的 eZdsp5535软件资源:
    support.spectrumdigital.com/.../
    此外、《TMS320C55x 芯片支持库 API 参考指南》也应该有所帮助
    www.ti.com/.../spru433j.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 但是、请解释一下、我如何结合示例"LED_TEST"和" CSL_GPT_example"、以便 使用计时器中断在连接 LED 的引脚上生成1Hz (示例)频率的方波。 如何计算必须引入计时器寄存器的值??  

    这是我尝试解决任务的程序。

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../Program.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫杜夫,

    我假设您的机器上安装了 CSL、如上所述。
    如果您看一下文件 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\gppt\ccsL_gpptExamples\cSL_gppt_example.c、它会在文件顶部解释如何计算标量值。

    在这个示例中、我认为 GPT 计数被初始化为每毫秒1/4 CPU 时钟周期。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、

    感谢你的帮助。