This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引脚驱动强度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668836/am5728-pin-drive-strength

器件型号:AM5728

您好!

我想知道 AM5728的引脚驱动强度。

我在上一个主题(https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/666206 )中已经询问过这一点。 我得到了一些信息。

但我需要有关"Idrive"参数的更多信息。



我的客户想知道“Idrive”。 什么是"Idrive"用于描述哪些参数?

在 AM5728 DM 中、表5-17中的"Idrive"写在下面。

"焊盘电压= 0.45V 或 VDDS-0.45V 时的引脚驱动强度"

在 datil 中,“电压垫”在哪里?

Idrvii =6mA (最小值)在焊盘电压=0.45V 或 VDDS-0.45V 时、每个引脚的电流值是否显示? 还是显示了使用相同 VDDS 的所有引脚的总电流值?

如果将该引脚用作6mA 电源、我认为不需要该引脚具有缓冲器。 我的理解是否正确?

请告诉我。

感谢您的快速回复。


此致、
Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michi、

    持续直流规格在 VOL (max)和 VOH (min)行中说明。  当 I/O 电源为1.8V 时、这些器件的额定电流为2mA、 当 I/O 电源为3.3V 时、额定电流为100uA。  Idrive 被指定为瞬态开关电流、而不是指定电平下的持续直流电流。  如果您需要驱动需要持续6mA 驱动的负载、则需要合适的驱动器电路、例如用于驱动 LED 或电磁阀。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TOM-SAN:

    感谢您的快速回复。

    我了解当 I/O 电源为3.3V 时、I/O 驱动器电流为100uA。
    Idrive 是瞬态开关电流。
    但我不知道为何在 DM 中说明了 Idrive。 这是客户设计所需的信息吗?

    请再说一遍。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michi、

    客户的设计不需要 Idrive 值。  这是 DM 中不需要的详细信息。  额定电流电平下的 VOL 和 VOH JEDEC 值是客户所需的值。

    Tom