Other Parts Discussed in Thread: AM5728
您好!
我们希望在单个视频输入端口(即 AM5728的 Vin3A)上提供 SDI 和 HDMI 输入、为此、我们期待使用 SDI 接收器 GS2971A (Semtech)和 ADV7611 (模拟器件)。 GS2971A 获取 SDI 输入和输出 YCbCr 4:2:2 10/20位并行像素数据、其中 ADV7611接收 HDMI 输入并输出24位 YCbCr/RGB 数据。 我的问题是、
1.是否可以通过单个视频输入端口多路复用 SDI 和 HDMI? 如果是、我们将如何实现它、我们可以使用哪种多路复用器来实现此目的?
如果不能进行多路复用、那么我们如何将 YCbCr 4:2:2 10/20位并行像素数据与 AM5728连接?
此致、
苛刻的夏尔马