This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:是否可以独立使用4通道摄像头的重新映射算法?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669255/tda3xevm-is-it-possible-to-use-the-remapmerge-algorithm-for-4channel-camera-in-independently

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我将独立测试4通道摄像头的重新映射。 (remapMergeLink_algPlugin.c)

是否可以 独立使用4通道摄像头的重新映射算法?

当我 在   remapmerge 中使用 numInputChannels (2Channel)时、它运行良好。

但是、当我 在 remapmerge 中使用 numInputChannels (4Channel)时、它会发生故障。

 

[失败日志]

[IPU1-0]  1299.079241 s: ### XDC 断言-错误回调开始###
[IPU1-0]  1299.079302 s:
[IPU1-0]  1299.079515 s:内存不足:handle=0x8316be3c、size=3074424832
[IPU1-0]  1299.079607 s:
[IPU1-0]  1299.079668 s: ### XDC 断言-错误回调结束###
[IPU1-0]  1299.079729 s:
[IPU1-0]  1299.080125 s:TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第221行:TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第221行:内存不足:handle=0x8316be3c、size=3074424832
[EVE1 ]  1299.080339 s: 断言@行:473 in remapmerge/remapMergeLink_algPlugin.c:pSysVideoFrameBufferOutput->bufAddr[0]!= NULL:失败!!!
[EVE1]   1299.082718 s: Assertion @ Line:473 in remapmerge/remapMergeLink_algPlugin.c:pSysVideoFrameBufferOutput->bufAddr[0]!= NULL:失败!!!

 

此致、

Lee。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RemapMerge 最初被写入以处理立体摄像机中的两个图像。 例如,在 remapMergeLink_priv.h 中定义了以下内容:

    #define REMAPMERGE_MAX_CH_PER_OUT_QUE (2)

    为了支持4个通道、我认为您需要修改 remapMergeLink_algPlugin.c 中的几个位置、您可能不希望这样做。 我也不想推荐它。

    我现在可以简单地想到的是、您在用例中添加了两个 RemapMerge 链接、以便每个 RemapMerge 链接都可以处理两个通道。 稍后、您可以使用"合并"链接合并它们。