This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:USB 上的 AM335x MTP 器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669455/linux-am335x-mtp-device-over-usb

工具/软件:Linux

如何通过 USB 将 Sitara AM335x 器件用作 MTP 器件?

需要有关 Linux 内核驱动程序和用户空间库的信息、以使器件能够用作 MTP 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MTP 小工具在 Linux 内核中不可用。 下面的链接给出了在 usersapce 中实施 MTP 小工具的原因。
    lkml.org/.../654

    在互联网上快速搜索显示了实施 MTP 响应器的多个项目、例如 Buteo MTP、TIZEN MTP、Android MTP、Ubuntu MTP... 但我对这些项目没有意见。