This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/J6EVM5777:将 Alexa 语音服务 SDK 与运行 Android 的 TI J6EVM 集成?

Guru**** 2964410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668646/compiler-j6evm5777-integrate-alexa-voice-service-sdk-with-ti-j6evm-running-with-android

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 团队:

我想将 Alexa (Alexa 语音服务) SDK 与 J6EVM 集成吗? 如何与 Android Framework 集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhusudhana、

    我们以前没有这样做、因此我们不知道如何将 Alexa 集成到 Android。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Madhusudhana、

    您是否在集成 IT 时遇到任何问题?
    我们无法支持超出 SDK 范围的功能。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    亚马逊人说,使用 NDK 构建 Alexa Voice Service SDK。 如果我构建它,我将获得.so 文件,我们如何在 TI Android 框架中包含这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,
    TI J6 EVM 是否支持 Alexa 集成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、我们尚未试用 Alexa。 请遵循亚马逊的说明。