This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:验证 DMTimer 和 ADC

Guru**** 2958890 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669291/linux-am3359-validating-dmtimer-and-adc

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我有基于 BBB 的 AM3359定制板。

现在我正在验证每个外设、所以我想验证计时器、AIN (模拟输入)、您能不能帮助提供使用 Linux OS 进行测试的任何提示。

我使用的是最新的处理器 SDK 软件包、我无法尝试 Starterware 软件包、因为我没有 JTAG 或其他选项来尝试裸机代码、而我在 Linux 中需要这些测试工具。

感谢你的帮助。