This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:VISION SDK -oom 问题(usecase camera + display server)

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668938/rtos-vision-sdk--oom-issue-usecase-camera-display-server

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们使用具有1 GB RAM 的 dra7xx 定制板。我们将使用适用于 UseCase 摄像头的 VISION SDK 作为显示服务器。

我们面临着房间问题。  能否减小 vsdk_SR1_memory 大小?    每个区域执行用例所需的最小内存大小是多少?

reserved_mem{(&S)
cmem_ocmc:cmem@40300000{
兼容="共享 dma-pool ";
REG =<0x0 0x40300000 0x0 0x300000>;
SRAM =<&ocmcram1>;
无地图;
状态="正常";
};

cmem_pool:cmem@A9000000{
兼容="共享 dma-pool ";
REG =<0x0 0xA9000000 0x0 0x4000000>;
无地图;
状态="正常";
};

vsdk_SR1_mem:vsdk_SR1_mem@84000000{
兼容="共享 dma-pool ";
REG =<0x0 0x84000000 0x0 0x10000000>;
状态="正常";
};

vsdk_sr0_mem:vsdk_sr0_mem@A0000000{
兼容="共享 dma-pool ";
REG =<0x0 0xA0000000 0x0 0x1000000>;
状态="正常";
};

vsdk_eve_mem:vsdk_eve_mem@A5000000{
兼容="共享 dma-pool ";
REG =<0x0 0xA5000000 0x0 0x4000000>;
状态="正常";
};

我们不使用 EVE、dsp1和 dsp2内核。 我们的用例仅使用 Ipu1内核。

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul

    VSDK Linux 默认内存配置为1GB。
    您可以减小 SR1部分、最小尺寸因应用而异。
    您需要修改.xs 文件和内核 dts 文件、以便在存储器映射中进行任何更改
    MEM_SEGM_SEGMAR_LINUX.xs
    dra7-EVM-infodas.dts

    此致、Shiju