This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:eMMC 兼容性

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669397/linux-am3354-emmc-compatibility

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:CSD

工具/软件:Linux

您好!

是否可以确认以下 eMMC 存储器配置是否可以正常工作?

- CPU AM3354BZCZA100  
-内存微米 eMMC MTFC4GACAJN-4M IT

具有以下软件环境:
-Linux 内核 ti-linux-3.12.y
-引导加载程序 u-boot 2014.04

特别是对于软件、必须确认引导加载程序和内核都可以在不进行任何修改(EXT_CSD_REV)的情况下工作。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 规范的版本是什么? AM335x 器件符合 eMMC v4.41规范。 较新的 eMMC 器件也与此规范向后兼容。