This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM355:SDIO

Guru**** 2955620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669285/tms320dm355-sdio

器件型号:TMS320DM355

  我们有一款仍在使用 DM355的产品。  无法通过新标准的再测试。

故障原因是 SDIO 速率超出标准。

我的问题是:

   DM355是否具有用于更改 SDIO 速率的寄存器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4256924:

    MMC/SD 卡控制器具有以下特性:控制 MMC/SD 控制器和存储卡之间传输时序的时钟的可编程频率。

    有关更多信息、请参阅以下指针:

    www.ti.com/.../tms320dm355.pdf -请参阅第5.8节 MMC/SD

    www.ti.com/.../spruee2c.pdf -请参阅以下章节:
    2.1时钟控制
    2.9.3初始化时钟控制器寄存器(MMCCLK)
    3.11 SDIO 卡功能
    4.2 MMC 存储器时钟控制寄存器(MMCCLK)

    此致、
    帕维尔