This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:IDK 原理图问题

Guru**** 2953590 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669211/am4378-idk-schematics-question

主题中讨论的其他器件:TPS5402

大家好:

我将开始使用 AM437x 的 IDK 进行设计参考。 其电源输入如下所示:

我不清楚 MBRS104T、Fuse4A 和 SMCJ26CA 的功能。 我需要这些组件的组件选择建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    D19是反极性保护。
    F1是过流保护。
    D21是过压保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser:
    您能给我一些关于这些组件选择的更详细的建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IDK 板电源输入额定电压为24V DC、4A。 因此、D19应具有至少4A 的正向电流。 显然、选择 F1作为4A 击穿电流、而选择 D21时的击穿电压为26V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser:

    MBRS140T 的正向电流仅为1A 而不是4A。  附件是数据表。

     e2e.ti.com/.../MBRS140T3G.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是平均电流。 浪涌电流为40A、就在其下方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我明白了。
    您是说 IDK 的4A 输入代表浪涌电流、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser:

    SMCJ26CA 的最大钳位电压为42.1V。

    当 TPS5402的电压范围的 VIN 引脚为-0.3V 至30V 时、

    由 V24_0D 供电

    如果浪涌电压足够高、SMCJ26CA 似乎无法保护 TPS5402。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择适合您输入要求的 TVS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!