This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:Profinet 从站示例项目问题

Guru**** 2966260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669016/tmdsice3359-profinet-slave-example-project-issue

器件型号:TMDSICE3359

您好!

我能够运行示例 PROFINET_SLAVE_RT_MRP_AM335x_ARM (版本01.00.01.00)并将其用作应用程序的基础。 我想转至新发布的版本01.00.02.02、但我遇到了一些问题。 该工程(无论如何完全未修改、只是使用 ProjectCreate.bat 生成的示例)在编译时发出了一些警告(我在版本01中收到了相同的警告、因此我不担心这些警告)、但无法在目标上运行(PROFINET 二极管不闪烁、 Wireshark 等中看不到网络流量。) -代码执行似乎从未到达主函数。

如上所示、只有 A8正在运行(PRU 从不启动)。 如果我暂停执行、我只能看到"0x804没有可用的源"、没有其他错误消息或任何可能给我一些线索的东西。 我已经使用不同的编译器设置尝试了版本和调试版本-效果始终相同、如上所述。

我正在通过嵌入到电路板中的 XDS100v2 USB 调试探针连接到目标。

请提出任何建议。