This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:QT 字体问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669351/linux-am4378-qt-font-question

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的:

我们正在开发基于 QT 的应用程序,而且很少有基于 QT (x86平台)的字体。 现在、我要将同一应用转换为基于 ARM 的应用。 但我想在 Sitara Linux 中使用相同的字体。

如何使用/将 QT (x86)字体设置为基于 QT (ARM-Sitara Linux)?

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试复制电路板上 TTF 文件夹中的"*。TTF"文件。
    您可以检查此主题:
    e2e.ti.com/.../661849

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔