This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:处理器 SDK 设置

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668991/linux-am5728-processor-sdk-setup

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

工具/软件:Linux

您好!

我尝试按照以下  步骤运行安装脚本:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Setup_Script

但是、我已经安装了 PSDK、其中显示:

系统需要安装软件包 xinetd tftpd minicom libncurses5-dev screen lrzsz uboot-mkimage
安装要求您具有管理员权限(sudo 访问权限)
进行通信。 您是否拥有管理员权限?
键入'y'继续,或键入'n'退出安装:y
执行 sudo apt-get install xinetd tftpd minicom libncurses5-dev screen lrzsz uboot-mkimage
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
软件包 uboot-mkimage 不可用、但由另一个软件包引用。
这可能意味着封装缺失、已停产、或
仅可从其他来源获取
但是、以下封装替代了它:
u-boot-tools:i386 u-boot-tools

E:软件包'uboot-mkimage'没有安装候选项
设置失败,正在中止..
设置失败,正在中止..

我应该如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在中搜索问题并找到解决方案
    e2e.ti.com/.../542251
    但是、当我继续时、会出现另一个问题
    由于我第二次尝试 tftp 设置,它要求覆盖或其它选项。
    如您所见、存在错误。

    /tftpboot/zImage-am57xx-evm.bin 已存在。 现有安装的文件可以重命名并保存在新名称下。
    (r)重命名(o)覆盖(s)跳过副本
    [r] o

    已成功覆盖 tftp 根目录/tftpboot 中的 zImage-am57xx-evm.bin
    /bin/setup-tftp.sh:第153行:CD:/home/beagleboard/BeagleBoard-X15/AM57xx:无此类文件或目录
    Ls:无法访问'*.dtb':没有这样的文件或目录
    /bin/setup-tftp.sh:第156行:CD:/home/beagleboard/BeagleBoard-X15/AM57xx:无此类文件或目录
    /bin/setup-tftp.sh:第159行:CD:/home/beagleboard/BeagleBoard-X15/AM57xx:无此类文件或目录
    /bin/setup-tftp.sh:第162行:CD:/home/beagleboard/BeagleBoard-X15/AM57xx:无此类文件或目录
    /bin/setup-tftp.sh:第165行:CD:/home/beagleboard/BeagleBoard-X15/AM57xx:无此类文件或目录

    TEE:/etc/xinetd.d/tftp:无此类文件或目录
    设置失败,正在中止..
    设置失败,正在中止..

    如何解决? 或者应该安装 Ubuntu 14、现在我正在使用 Ubuntu 16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zibin、

    Ubuntu 16正常、您不想安装 Ubuntu 14。 您只需要运行 /setup.sh、用于调用 /bin/setup-tftp.sh 自动运行、您不想运行 /bin/setup-tftp.sh。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、尽管我安装了 Ubuntu 14、但运行 setup.sh 没有问题。