This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C5535:构建和测试 TIesr API 时出现问题。

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669244/linux-tms320c5535-problem-in-building-and-testing-the-tiesr-api

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Linux

因此、我将按照以下步骤安装 TIesr API、我将在64位 Ubuntu PC 上运行它。

因此、如果我在顶级 makefile 上运行"make"、将 Configuration 指定为 LinuxReleaseGnu、并将 Project 指定为  TIesrDTso 和 TestTIesrDT、我将收到以下错误。

当我在 LinuxDebugGnu 配置中运行"make"时、它仍然存在。

请仔细查看。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了上述问题的解决方案。