This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:定制板保持在复位状态

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668203/am3358-custom-board-held-in-reset

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TPS65218

尊敬的朋友:

我设计了基于 am3358的定制板、将 TPS65218用作 PMIC。 随附了 here.e2e.ti.com/.../pmic.pdfe2e.ti.com/.../am335x_5F00_Power.pdf 上的 PMIC 和 AM335x 电源原理图

我们组装了6块电路板、其中2块电路板有以下问题。

当我给电路板上电时、我能够在串行控制台上看到"C"字符。

但经过一段时间(5 - 10秒)后、它停止发送"C"字符、器件进入复位状态、并且在电路板的所有电流上都会降低。

我使用了 XDS110调试器和 starterware (使用 Beagle Bone Black 的 GEL 文件、因为我的板退出时类似于 Beagle Bone Black)。 CCSv7出现错误 "Device is held in reset"

我的所有其他板工作正常、除了这两个板外、从未看到过这种问题。

PORZ 引脚(PMIC 原理图中的 TP18)和 WakeupN 引脚(PMIC 原理图中的 TP19)处的电压为1.6V。 注意:对于运行的 PCB、两个引脚上的电压电平是相同的。

我观察到、当 CPU 保持复位时、MPU 电流几乎减少到零。

是否有任何与睡眠模式相关的内容?

我见过 E2E 论坛、类似于我的案例、但在这种情况下、JTAG_EMU0和 JTAG_EMU1引脚未上拉。 但在我的例子中、它们被拉高4.7K。

请指导我如何调试该问题。 如果调试需要更多信息、请告诉我。

谢谢

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个引脚是 PORZ? 您发送的原理图没有标注、因此我不能猜到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser 的回复,并对延迟回复表示歉意。。。

    我在这里附加了原理图、其中显示了与 processor.e2e.ti.com/.../am335x_5F00_cpu1.pdf 的 PMIC 引脚连接

    e2e.ti.com/.../am335x_5F00_cpu2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图级别没有发现任何问题。 由于您说这是6块电路板中的2块、我建议您检查制造问题(焊接不良、组件错误、短路等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 检查原理图。

    我已经将电路板发送给我进行检查。
    我将告诉您调查结果。

    再次感谢。

    此致
    Chetan