This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:如何在 VLIB 神经网络函数中使用浮点参数

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669193/tms320c6678-how-to-use-floating-point-parameters-in-vlib-neural-network-functions

器件型号:TMS320C6678

尊敬的所有人:


现在、我使用 VLIB 3.3 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 并希望构建神经网络架构。
为了检查如何使用这些函数、例如 VLIB_神经 网络逻辑块(例如、完全连接的层)、首先我构建了非常简单的架构、如下所示:

 输入:x
 重量 w:1.
 偏置 b :0
 fc + Relu:VLIB_神经 网络图块(&flatten、&dense1_w、&dense1_b、&dense1_o、1、 0、0、0);
   
->预期1.

但是当我尝试一些数据类型为 fp16的模式时、所有结果都是完全错误的、如下所示:



***** 功能测试1********
X = 0x3c00
W = 0x3c00
输出= ff 7f

***** 功能测试2 ********
X = 0x3c00
W = 0x0000
输出= 00 00

***** 功能测试3********
X = 0x4000
W = 0x3c00
输出= ff 7f

***** 功能测试4 ********
X = 0x4000
W = 0x4000
输出= ff 7f

***** 功能测试5 ********
x = 0xc000
W = 0x4000
输出= 00 00

当我尝试整数时、没有问题。



***** 功能测试1********
x = 0x0000
W = 0x0000
输出= 00 00

***** 功能测试2 ********
X = 0x0001
W = 0x0001
输出= 01 00

***** 功能测试3********
X = 0x0001
W = 0x0000
输出= 00 00

***** 功能测试4 ********
X = 0x0002
W = 0x0001
输出= 02 00

***** 功能测试5 ********
X = 0x0002
W = 0x0002
输出= 04 00


这些结果似乎表明、使用浮点时不允许使用 VLIB 神经网络功能。

我的问题是在 VLIB 神经网络函数中是否有任何使用浮点参数的方法?


很抱歉英语不好、如果您能解释详细信息、我们将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    非常感谢您的回复!
    我很高兴听到这个消息、我想等待您的回答。


    此致、