This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DM816x 上的 GPIO

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669062/ccs-gpio-on-dm816x

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我有 DM816x/AM389x 评估模块板。

以及如何使用 CCS 在 ARM 上编写 GPIO 示例。

请帮帮我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanley、

    对于 CCStudio 中的 GPIO 示例代码、请检查 Spectrum Digital 站点上提供的 DM816x TI EVM 诊断软件。

    support.spectrumdigital.com/.../
    测试代码

    您可以浏览以下文件:
    evm816x/lib/evm816xbsl/evm816x_gpio.c
    evm816x/evm816x_gpio.h

    您可以在 DM814x TI EVM 诊断软件中找到另一个 GPIO CCS 示例代码、该软件可从 Mistral 站点获取。 DM814x 和 DM816x 器件相似、因此您也可以参考 DM814x GPIO CCS 代码。

    www.mistralsolutions.com/.../
    TMDXEVM8148的可用下载->软件->诊断软件->扩展 I/O 板->修订版 D

    SRC_Test_Code/IOExpansion _Application/DCAN/readme.txt
    SRC_Test_Code/IOExpansion _Application/dCAN/dCAN.c
    SRC_Test_Code/IOExpansion _Application/DCAN/dcan.h

    SRC_Test_Code/IOExpansion _Application/Bluetooth/Bluetooth.c
    Src_Test_Code/IOExpansion _Application/Bluetooth/gpio.h

    Src_Test_Code/IOExpansion _Application/LCD_M中介 程序_touch / readme.txt
    src="CCS_Test_Code/IOExpansion _Application/LCD_Minter_touch / ocular_touch
    Src_Test_Code/IOExpansion _Application/LCD_M中介 程序_touch / ocular_touch.h

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请查看以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../160166

    此致、
    帕维尔