This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:GigE 摄像机接口

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/700959/tms320c6701-gige-camera-interfacing

器件型号:TMS320C6701

是否可以将具有 Gig E 接口的摄像机连接到 TMS320c6701?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该是可能的、但 TI 不提供使其正常工作的软件。 您必须编写一个定制软件来处理数据(请注意、由于 Processor SDK RTOS 示例中不包含此类支持、因此支持将受到限制)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指此设备 www.ti.com/.../tms320c6701.pdf 吗? 这是一款20年前的器件、我没有看到它有以太网端口。 您能澄清一下吗?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有以太网端口。  但我的要求是将具有 GigE 接口的摄像机连接到此处理器。 我知道这不是直接可能的、因此在 TI 提供的情况下需要一些帧捕捉器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sangeetha
    该器件在定义 GigE 视觉标准之前就已存在。 我们在 C6701上没有任何可用的软件或硬件来支持这一点。
    是否有特定的原因需要使用 C6701。

    我在我们较新/最新的 ARM+DSP 器件(例如 AM572x 系列)背景下看到了有关 GigE 视觉摄像机支持的问题。
    请参阅我对类似问题的答复

    e2e.ti.com/.../567857

    尽管我在帖子中的回复仍然显示、即使对于 GigE vision 的 AM572x、也没有硬件/软件支持-我认为较新的器件系列可能更合适-即使您需要自行开始开发也是如此。

    希望这对一些人有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    320c6701是 TI 唯一一款符合航天标准的处理器。 因此,我们必须将使用限制为此。

    RS232/IEEE 1394 (Firewire)接口又如何? 摄像机似乎支持这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sangeetha
    感谢大家澄清说,这是空间方案的问题。 建议将 DSP 的有限选项用于上列出的航天程序
    www.ti.com/hirel

    我们没有任何特定的硬件或软件产品来支持您的要求。

    您可能需要使用 C6701上的 EMIF 端口实现与 FPGA 通信的功能,并且 FPGA 能够提供 GigE 或1394选项。

    例如、请参阅来自3p 的以下旧文档
    kanecomputing.com/.../ORSYS_C6713_Compact-2_UG.pdf

    希望这对一些人有所帮助。

    如果您对 C6701 EP 版本有后续问题、您可能还想通过以下论坛咨询高可靠性团队

    e2e.ti.com/.../

    此致
    Mukul