This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5716:DP83822的 NDK 移植

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668149/rtos-am5716-ndk-porting-for-dp83822

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如何在电路板上为 DP83822移植 NDK? 请告诉我是否有要参考的文档或 Wiki。 我正在检查 PDKv1.0.8 (PSDK-RTOSv4.1)中的"Nimu_FtpExample_idkAM571x_armExampleProject"示例软件。 我不使用 PRU-ICSS。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。 请注意、由于相关人员目前正在出差、因此回复将延迟至下周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    www.ti.com/lit/an/spracc8/spracc8.pdf 文档介绍了 DP83822配置的一部分。 尽管 PHY DP83822连接到了文档中所述 AMIC110 ICE 上的 PRU-ICSS、但在配置参数和 API 方面没有太大差异。 本文档面向工业协议/应用、因此您可以将其视为仅供参考。

    DP83822数据表 www.ti.com/.../dp83822i 始终是您需要查看的第一个文档。

    BTW、您可以更新到 PDKv1.0.9 (PSDK-RTOS v4.2) software-dl.ti.com/.../index_FDS.html、而不是 PDKv1.0.8

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的答复。 我将会参考它。 如果您还有关于 NDKv2.25移植指南的信息、请告诉我。 它不必特别依赖于 DP83822。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    网络接口管理单元(NIMU)层已在 AM57x 上实现、因此移植工作实际上仅在 PHY 领域。 NDK API、UG 和 NIMU 文档位于 C:\ti\NDK_2_26_00_08\docs 中。

    此致、
    Garrett