This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:cslr_upp.h 中的错误

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668592/rtos-tms320c6657-mistake-in-cslr_upp-h

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

您好! 我在 pdk_c665x_2_0_8 (源代码)中找到错误:

该路径时 在我的项目(我定义了 DEVICE_C6657)中、我出错了-路径不正确 第一个文件( )。 路径时、它将会发生变化 。

可以解决这个问题吗? 还是我不对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将此事提请我们注意。 您回答正确、这是 CSL 中的错误、我已为此问题提交了 JIRA。 即将推出的 SDK 版本存在代码冻结、因此我需要检查此更改是否可以实现2018年第1季度发布。 您可以使用错误 ID PRSDK- 3640来跟踪问题。

    此致、
    Rahul