This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找音频 USB 桥、但我需要通过微控制器访问音频

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/699110/i-am-looking-for-an-audio-usb-bridge-but-i-need-to-access-the-audio-going-both-through-a-microcontroller

您好!

我需要为耳机设计即插即用 USB 声卡、但我需要通过微控制器来回访问音频。 是否有某种类型的转换器可以让我执行此操作? 我目前也在研究纯微控制器解决方案、但 USB 堆栈非常复杂。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    此功能当前存在于连接的音频框架(CAF)中。
    该软件基本上将 C5535 DSP (或类似系列成员)用作 USB 声卡。
    USB 软件是开源的。

    在软件中、您可以在两个位置插入您自己的算法、以完全按照您的要求执行操作。

    从此处下载 CAF: www.ti.com/.../c55x-audioframework

    安装后、请查看内部 C55_caf\src\app_audio_alg.c


    /* *
    /*在此处插入录制音频算法*/
    /* *

    /* *
    /*在此处插入回放音频算法*/
    /* *

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    非常感谢! 我目前正在研究其他解决方案、但我肯定会注意到这一个! 以防其他故障。

    此致、

    1月