This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:BeagleBoard-X15引导配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668994/am5728-beagleboard-x15-boot-configuration

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

我发现 中有一个引导引脚配置链接  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup

但是、链路已断开。

http://processors.wiki.ti.com/AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide#Boot_and_emulation_setup

如何通过其他方式了解配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BeagleBoard-X15不是 TI 制造的。 您参考的文档适用于 AM572x GP EVM。 您可以在 GP EVM 原理图的第13页找到引导配置(查看 PM 板原理图): www.ti.com/.../tidria3