This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:加电后看门狗复位指示?

Guru**** 2954830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668985/dm3730-watchdog-reset-indication-after-powerup

器件型号:DM3730

您好!

是否有办法知道,如果最后一次复位是由于看门狗引起的?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看寄存器 PRM_RSTST 中的位4 MPU_WD_RST。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    是否可以对设备进行软复位?

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为向 PRM_RSTCTRL 寄存器写入1、位1将导致热复位。

    Steve K.