This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:具有完整 EMU 端口的开发板

Guru**** 2962400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668669/am4376-development-board-with-full-emu-port

器件型号:AM4376

我正在尝试评估 AM437x 系列在安全关键型设计中的使用情况。 我想使用 EMU 端口进行分支数据流处理、以进行覆盖和最坏情况下的时序分析。 但是、在承诺更改处理器之前、我需要证明它在我的工具链中工作正常。 遗憾的是、AM437x EDK 仅暴露 EMU[1-0]、这是不够的。 是否有人知道至少暴露 EMU[4-0]、最好是 EMU[7-0]的板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x IDK 在 CTI-20 JTAG 连接器上暴露了 EMU[4:0]。 请参阅 www.ti.com/.../tmdsidk437x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我最初的想法。 我可能读错了、但在原理图上、看起来好像 EMU[4-2]只转到测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、当然是对的。 抱歉、我只是快速看了一下、错过了测试点。 恐怕我们没有正确暴露所有 EMU 信号的 AM437x EVM 板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 Rico 板 www.myirtech.com/list.asp 可能会暴露所有 EMU 信号。

    Steve K.