This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2G:QSPI 写入器

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668580/ccs-evmk2g-qspi-writer

器件型号:EVMK2G

工具/软件:Code Composer Studio

我在将 MLO 和应用写入 K2G EVM 板的 QSPI 闪存时遇到问题。

我使用了此页面:  

此解决方案是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richars、

    您正在参考有关刷写 QSPI 的正确文档。  请提供有关您遇到的问题的更多详细信息

    • 您能不能指出您正在使用的 SDK 版本。 PRSDK 4.0中的 QSPI 写入器出现问题、写入命令在写入之前未擦除块。 它在所有后续版本中都得到了修复
    • 您是否对 SD 卡进行了格式化并复制了配置文件。 并按照 SDK 中的建议重命名 MLO 文件以进行引导。
    • 当您运行闪存写入器时、您是否在 UART 上看到任何 UART 消息以指示其失败的位置。
    • 您如何知道图像未编程。 您是否将引导开关切换到 QSPI 引导并检查或闪存写入器是否指示错误。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。 很抱歉我找到了错误。 您必须在刷写时选择 No Boot (无引导)选项。

    此致

    Richard


    --已关闭----