This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:TDA2Px 上 SYSBIOS 和 Linux 的启动时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668976/rtos-tda2p-acd-boot-up-time-for-sysbios-and-linux-on-tda2px

器件型号:TDA2P-ACD
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

对于其中一个项目、我需要了解 TDA2Px 器件的启动时间。 我们有两个 TDA2Px 系统、其中一个将在 A15上运行 SYSBIOS、另一个将在 A15上运行 Linux。

在 "SBL_UserGuide.pdf"的"Section 15.2 TDA2Px Device"中 、提到了 QSPI、NOR 和 SD 引导模式的引导周期。 我使用的是 Processor SDK 3.2。

这些引导周期是否仅适用于 A15上的 SYSBIOS 或 A15上的 Linux。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这用于测量 SBL 启动时间、并且在您加载任何使用它的应用程序时适用。 Linux 使用 u-boot 进行加载、这在此处无效。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。 在我们的系统中、我们计划使用安全微控制器和 TDA2Px。
    TDA2Px 将具有两种配置:
    1. A15和上的 SYSBIOS
    2. A15上的 Linux

    我们需要此信息来设置开始安全微安与 TDA2Px 之间通信的延迟时间。
    您能否提供任何链接、以便我们了解有关 Linux 启动时间的更多信息。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    我已与 Linux 专家联系、帮助您解决 u-boot 启动时间问题。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhay、

    您可以尝试 www.ti.com/.../sprac82上的"第2.7章测量说明"。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的链接。 我将尝试使用这些命令。

    此致、
    Abhay