This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:显示子系统

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668896/dra756-display-subsystem

器件型号:DRA756

您好!

我有关于 Jacinto6 Plus 显示端口的问题。  

根据 TRM、有3个 LCD 输出、可支持 MIPI DPI 2.0或 BT-656或 BT-1120。

这些显示端口是否支持 LVDS 接口?

您能给我一个显示端口支持的接口列表吗?

谢谢、

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼达尔

    显示屏不直接支持 LVDS 接口、您需要连接外部串行器以转换为 LVDS 输出。

    本质上、J6+支持 HDMI 和3个 DPI 输出。 DPI 输出可用于获取 MIPI DPI 2.0或 BT656/BT1120输出格式。

    此致、
    Brijesh