This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:处理器 SDK 3.2中提供了 CAN FD 器件驱动程序

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668172/tda2p-acd-can-fd-device-driver-availability-in-processor-sdk-3-2

器件型号:TDA2P-ACD

大家好、

适用于 TDA2P 的 CAN FD 设备驱动程序是否可在 Processor SDK 3.2中使用?

如果是、我可以在哪里找到驱动程序和相关示例代码。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    此处是 CAN FD 示例:pdk_01_08_01_05\packages/ti\cSL\examples\mcan\mcanEvmLoopback。
    此处存在 CSL FL 驱动程序:pdk_01_08_01_05\packages/ti\CSL\src\IP\mCAN\V0

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。 我还有一个关于 DCAN 端口的查询。
    DCAN 和 MCAN 的端口是否不同或相同? 这具体涉及物理连接。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    DCAN 和 MCAN 的物理连接端口是相同的。 MCAN 也向后兼容。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Abhay