This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:空闲内核

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668786/tda2exevm-idle-cores

器件型号:TDA2EXEVM

您好!  

我正在从事 TDA2E7 SOC 方面的工作。

两个内核:A15和 IPU2_C0,我正在使用。

1) 1)首先、我使用该软件在 A15上加载软件、然后释放 IPU2_C0。

2) 2)释放 IPU2_Co 后、A15软件将挂起 while (1)循环、即无限循环。

3) 3)现在、在特定条件下、我在 IPU2_C0上制作软件、以进入 while (1)循环、即无限循环。

当两个内核在 while (1)中卡住时、我观察到在大约2分钟内发生 SOC 重置。A15上的 agin 软件开始执行

请注意:未使用看门狗功能。

那么、如何触发复位呢?

谢谢、此致、

Priyanka Zadge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    ROM 设置看门狗计时器3分钟。 是否确定在引导加载程序中禁用它? 作为参考、您可以查看 pdk\packages/ti\boot\SBL_auto\SBL_utils\src\tda2xx\SBL_utils_tda2xx.c 中的函数 SBLUtilsWDTimerBegin

    此函数的初始部分禁用看门狗:
    /*停止 WDT */
    WDTIMERDisable (SOC_WD_TIMER2_base);

    如果您调用此函数、您可以检查的另一项是 PRM_RSTST 寄存器、这将给出复位的原因。

    谢谢、此致、
    Piyali