This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:从 SD 卡引导

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668171/am4379-booting-from-sd-card

器件型号:AM4379
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好,

我使用的是 AM437X SYSBIOS SDK 2.0.0.2,当我尝试从 SD 卡加载程序时,我遇到了一个问题。

我按照从 SD 卡引导的步骤操作,但很遗憾无法正常工作。

有什么帮助 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karem、

    请在此处查看 David`s 便利贴以获取对 SYSBIOS 工业 SDK 2.x 的支持:
    e2e.ti.com/.../580869

    如果这是新设计、我们建议您升级到带有处理器 SDK RTOS 的 PRU-ICSS FW SDK、以获得长期支持。

    尽管如此、两个 SDK 之间的引导应该非常相似。 可以指明您使用的是 AM437x IDK/ICE 板、还是这是定制设计。 加电时是否看到任何 UART 输出? 您使用哪个文件作为.bin 或_ti.bin 的 MLO。 请参阅我们在此处提供的引导问题所需的格式和调试技术:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您的回答,我已经解决了我的问题。
    我在附加了以下链接的另一个 ti 线程中找到了答案
    问题出在 OCMCRAM 内存起始地址。

    e2e.ti.com/.../1712787