This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:eHRPWM 独立通道

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668543/beaglebk-ehrpwm-independent-channels

器件型号:BEAGLEBK

我想将 EHRPWM2用于2个独立信号- 2A;在不同占空比下以@ 1kHz 的频率运行、而2B 在不同占空比下以@ 10kHz 的频率运行。

这是可行的吗?

[背景]

我无法从手册中得知 A 和 B 通道是否使用相同的时钟源(根据我的理解、该时钟源定义了信号的频率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、这在单个 ePWM 内是无法实现的。 每个 ePWM 实例只有一个时基模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设频率相同、是否可以在 A 和 B 上运行不同的占空比?

    例如 A @ 10kHz、50%和 B @ 10kHz、35%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。