This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:原理图查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668630/am5706-schematic-queries

器件型号:AM5706

代表现场团队发布

1、EVM 的以下电路的用途是什么? 这是否可以删除?

2、EVM 的以下电路的用途是什么? 这是否可以删除?

3、客户有上拉 RESETN 和 RSTOUTn。 客户是否应更改其设计以遵循以下 EVM?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: 此电路是一个钳位电路、可防止3.3V I/O 电源轨在加电和断电斜升期间比1.8V I/O 电源轨高2.0V 以上。  请参阅第155页的数据手册中的图5-6。  它是必需的。

    Q2: 负载开关由 PMIC_Regen_3V3控制。  它用于在上电序列中的适当时序启用 SW_vsys_3V3电源轨。  2个 FET 是有源放电电路、用于 在断电排序期间快速下拉 SW_VSYS_3V3电源轨。  两者都是必需的。

    Q3: 我看不到上拉 rstoutn 的理由。  原理图中的下拉电阻器保持该网络为低电平、所有外设处于复位状态、直到 AM5706准备好将其驱动为高电平。

    Tom