This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ABZ:TDA2P-ABZ

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668556/tda2p-abz-tda2p-abz

器件型号:TDA2P-ABZ
主题中讨论的其他器件:TDA2

我们将 在  基于 TDA2P 的设计中使用 IS25LP512M 闪存器件。

该器件支持不同的模式、例如标准 SPI、快速、双、双 I/O、四通道 四路 I/O、SPI DTR、双路 I/O DTR、四路 I/O DTR 和 QPI

 

当我们将此器件与 TDA2PHGRQACD (R)-Q1器件连接时、您能否推荐首选哪种模式?

 

请注意、将通过 QSPI 连接单个闪存器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据 TDA2 TRM、QSPI 接口支持四路读取模式和一位写入模式。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    QSPI 也支持一位读取。

    此致、
    Rishabh