This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Opkg 下载失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668495/linux-am5728-opkg-download-fails

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好:

 询问您一个问题、我使用 opkg 下载 ti-IPC 软件包失败。

 Ping www.ti.com

Ping www.ti.com (104.110.72.101):56个数据字节
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=2 TTL=43 Time=192.086ms
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=3 TTL=43 time=202.682 ms
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=4 TTL=43 time=200.561ms
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=5 TTL=43 Time=189.421ms
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=6 TTL=43 time=201.760ms
64字节从104.110.72.101开始:SEQ=7 TTL=43 Time=198.091ms

 下载 ti-IPC 软件包

root@am57xx-EVM:~# opkg 下载 ti-ipc
收集的错误:
* get_pkg_url:任何已配置的 src 都不提供软件包 ti-ipc。
* opkg_ddownload_cmd:无法下载 ti-ipc。

root@am57xx-EVM:~# opkg list | grep IPC
kernel-module-ipcomp - 4.4.41+git0+968d071ce9-r7a.arago1.tisdk60.1
kernel-module-ipcomp6 - 4.4.4.41+git0+968d071ce9-r7a.arago1.tisdk60.1
kernel-module-xfrm-ipcomp - 4.4.4.41+git0+968d071ce9-r7a.arago1.tisdk60.1
TI-IPC - 3.44.01.01-r0.0.0
TI-IPC-DEV - 3.44.01.01-r0.0.0
TI-IPC-RTOS - 3.44.01.01-r0.0.0
TI-IPC-RTOS-DEV - 3.44.01.01-r0.0.0
TI-IPC-RTOS-FW - 3.44.01.01-r0.0.0
TI-IPC-TEST - 3.44.01.01-r0.0.0

我该怎么做、您可以下载到 ti-IPC 软件包

软件 RT_3.3 AM5728

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5004730、

    请阅读 此 帖子。

    注意:当您有要询问的内容时、请快速搜索类似的主题、以避免创建已询问的主题帖。

    此致、
    Kemal