This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:时钟合成器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668480/am4379-clock-synthesizer

器件型号:AM4379

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望使用时钟合成器同时将25MHz 输入到2个以太网 PHY 和 CPU。 可以将时钟合成器用于以太网 PHY 和 CPU 的时钟输入吗?

此外、除了时钟合成器、是否还有其他方法可将25MHz 时钟同时输入2个以太网 PHY 和 CPU?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要满足 AM437x 的输入时钟要求(AM437x 数据表修订版 D 的第5.13.2.3.2节)、就可以这样做。 PHY 也应如此。